Direktangebot
Direktangebot
Mit der Funktion „Direktangebot“ können Sie mit wenigen Klicks ein offizielles Siemens-Angebot erstellen. Um die „Direktangebot“-Funktion zu nutzen, füllen Sie zunächst den Warenkorb mit allen Artikeln, die in das Angebot aufgenommen werden sollen.
Legen Sie die Artikel, für die Sie ein Angebot wünschen, in den Warenkorb und nutzen Sie die Direktangebot Funktion.
HinweisMit der Funktion „Direktangebot“ können Sie nur Angebote mit Ihren gültigen Standardrabatten und/oder Angebote mit Projektkennzeichen (Projektrabatt) erstellen.
Wenn Sie in der Übersicht feststellen, dass z.B. einzelne Positionen fehlerhaft sind oder versehentlich aufgenommen wurden, können Sie zurück in den Warenkorb wechseln, die Position entfernen und ein neues Direktangebot erstellen.
Ein Direktangebot kann nur erstellt werden, wenn alle Positionen im Warenkorb einen Positionspreis aufweisen. Für unbekannte Artikel oder Ersatzteile kann in der Regel kein Preis ermittelt werden. Befinden sich solche Positionen im Warenkorb, ist die automatische Erstellung eines Direktangebot nicht möglich.
Kann kein Direktangebot erstellt werden, zeigt SiePortal eine entsprechende Meldung an. Hier werden Sie über die betroffene Artikelnummer informiert. Gegebenenfalls können Sie nun entscheiden, ob Sie die betroffenen Artikel aus dem Warenkorb entfernen und für die verbleibenden Artikel ein Direktangebot erstellen möchten.
Bei Warenkörben mit einem Wert > 100.000 € ist ein Direktangebot ebenfalls nicht möglich. In diesem Fall nutzen Sie bitte die beschriebene Funktion, um das Angebot separat bei uns anzufordern oder wenden Sie sich direkt an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Angebotsübersicht
Um die Angebotsübersicht aufzurufen, klicken Sie auf „mySiePortal“ -> „Angebote“ -> „Angebotsübersicht“.
In der Angebotsübersicht erhalten Sie einen Überblick über alle Angebote, die für Ihr Unternehmen über SiePortal erstellt wurden.
Es gibt folgende Arten von Angeboten: • Direktangebot: Ein Angebot, das in SiePortal erstellt wurde • Angebot/ Angebot (SiePortal): Dieses wurde Ihnen von unserer Vertriebsabteilung zur Verfügung gestellt.
In der Spalte Aktionen stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl:
|


Angebotsdetails aufrufen
mit direkter Bestellmöglichkeit
Angebotsdetails aufrufen
bei Angeboten deren Gültigkeit abgelaufen ist oder wenn Sie kein
Bestellrecht besitzen
Das Angebot kann als
PDF-Datei heruntergeladen werden
Informationen bzgl.
der Erstellung des Angebots anzeigen
Wurden dem Angebot Anlagen
angehangen, können diese über das Klammersymbol heruntergeladen
werden.