Siemens Industry Mall help

Konfigurator Verbraucherabzweige (Auswahlschieber)

Auswählen des Motorabzweigs

Auf der Startseite des Auswahlschiebers können Sie die Ausgangsdaten für den gewünschten Verbraucherabzweig festlegen. Die Abfrageattribute sind:

  • Bemessungsspannung/Frequenz
  • Steuerspannung
  • Anlaufart
  • Überlastrelais
  • Aufbauart
  • Zuordnungsart

Nachfolgend eine Kurzbeschreibung zur Bedeutung der einzelnen Abfrageattribute.

Bemessungsspannung

nach EN 60947-1:1997: Die Bemessungsspannung eines Gerätes ist die Spannung, die zusammen mit dem Bemessungsstrom die Anwendung des Gerätes bestimmt und auf die sich die verschiedenen Prüfungen und Gebrauchskategorien beziehen.

Frequenz

nach EN 60947 1:1997: Frequenz der Stromversorgung, für die ein Gerät bestimmt ist und auf die sich die übrigen Kenndaten beziehen.

Steuerspannung

nach EN 60947-1:1997: Auf die Steuerspannung und gegebenenfalls die Bemessungsfrequenz werden die Kenndaten für die Betätigung und die Erwärmung des Steuerstromkreises bezogen. Das Gerät muss innerhalb der Grenzen 85% und 110% der Steuerspannung bei fließendem Steuerstrom einwandfrei betätigt werden können.

Anlaufarten

  • Direktstarter: Ein Direktstarter ist die Kombination aller zum Anlassen und Stoppen eines Motors erforderlichen Geräte in Verbindung mit geeignetem Überlastschutz, z.B. Überlastrelais.
  • Reversierbetrieb: Aufbau von 2 Schützen mit Überlastschutz zum Reversieren (umkehren der Drehrichtung) von Motoren meist mit elektrischer und mechanischer Verriegelung.
  • Stern-Dreieck-Starter: Kombination von Schützen, die so geschaltet sind, daß damit ein Motor im Stern-Dreick-Anlauf betrieben werden kann. In der Anlaufstufe (Sternstellung) wird der Strom auf 1/3 des Stromes begrenzt, der bei direkten Starten fließen würde. Nach Erreichen von ca. 90% der Bemessungsdrehzahl des Motors wird in die Betriebsstufe (Dreieckstellung) weitergeschaltet. Spannungseinbrüche können dadurch vermieden werden.
  • Sanftstarter: Im Gegensatz zu einem Direktstarter oder Stern-Dreieck-Starter erreicht der elektronische Sanftstarter den sanftesten Anlauf des Motors bei gleichzeitiger Begrenzung des Anlaufstroms. Die Sanftstarter können sehr einfach in den Motorabzweig, auch bei Wendestartern, integriert werden. Durch die Kombination mit Leistungsschaltern oder speziellen Halbleiterschutzsicherungen lassen sich sicherungsbehaftete und sicherungslose Abzweige aufbauen.

 

Ein Motorabzweig mit Sanftstarter besteht aus folgenden Geräten:

  • Sicherungsbehafteter Aufbau: Ganzbereichssicherungen zum Schutz von Leitungen und Halbleiter, Schütz und Überlastrelais zum Schutz des Motors, Sanftstarter zum schonenden Start und Stopp des Motors, Reparaturschalter zum Trennen des Motors vor Ort
  • Sicherungsloser Aufbau: Leistungsschalter zum Schutz von Leitungen und Motor, Sanftstarter zum schonenden Start und Stopp des Motors, Reparaturschalter zum Trennen des Motors vor Ort

Aufbauart

  • Sicherungsbehafteter Aufbau: Der Verbraucherabzweig wird aus Schütz und Überlastrelais aufgebaut. Eine vorgeschaltete Schmelzsicherung übernimmt den Kurzschlußschutz.
  • Sicherungsloser Aufbau: Der Verbraucherabzweig wird aus Leistungsschalter und Schütz über einen Verbindungsbaustein aufgebaut. Eine Vorsicherung wird nicht benötigt.

Zuordnungsart

  • Zuordnungsart Typ 1: Der sicherungslose Verbraucherabzweig darf nach jeder Kurzschlußabschaltung funktionsunfähig sein. Beschädigungen des Schützes und des Überlastauslösers sind zulässig. In den Verbraucherabzweigen 3RA1 erreicht der Leistungsschalter selbst immer die Zuordnungsart 2.
  • Zuordnungsart Typ 2: Nach einer Kurzschlußabschaltung darf keine Beschädigung des Überlastauslösers oder eines anderen Teiles aufgetreten sein. Der sicherungslose Verbraucherabzweig 3RA1 kann ohne Teileerneuerung wieder in Betrieb genommen werden. Lediglich ein Verschweißen der Schützkontakte ist zulässig, wenn diese ohne nennenswerte Verformungen leicht zu trennen sind.

Geräte, die die Zuordnungsart Typ 2 erfüllen, erfüllen automatisch auch Zuordnugnsart Typ 1.

 

Anzeigen des Schaltplans

Als Besonderheit bietet der Auswahlschieber die Möglichkeit sich den zugehörigen Schaltplan und Detailinformationen anzeigen und ausgeben zu lassen.

Im Schaltplan können Sie

  • den Aufbau des Abzweigs anhand des Blockschaltbildes betrachten
  • weitere Informationen über die Besonderheiten des Abzweiges durch Anklicken der Fussnoten erfahren.

 

Allgemeine Bedienhinweise zur Konfiguration und Bestellung

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaltplan und Detailinformationen